This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:启动时的浪涌电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694522/drv8870-inrush-current-at-startup

器件型号:DRV8870

我的客户在启动时发现了一些有刷电流。

峰值为10A、持续时间为600ns-1us。

它是否会对 DRV8870造成严重损坏并损坏芯片组?

在我的经验中、没有关键问题、因为持续时间很短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    这不是问题。 此器件被设计成在少于过流抗尖峰脉冲时间的时间内提供大电流。 如果在过流抗尖峰脉冲时间之后电流仍然高于过流电平、器件将禁用输出。