请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 我的客户在启动时发现了一些有刷电流。
峰值为10A、持续时间为600ns-1us。
它是否会对 DRV8870造成严重损坏并损坏芯片组?
在我的经验中、没有关键问题、因为持续时间很短。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.