This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837保护二极管和 VM

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694106/drv8837-drv8837-protection-diodes-and-vm

器件型号:DRV8837

1.我是否可以在上部晶体管中使用保护二极管为超级电容器充电。 将电池连接到 OUT1和 OUT2 (在2-3秒内)? (请参阅随附的图表)

2. 如果是、二极管正向的 Imax 是多少?

3. 我是否可以使用此设置(使用寿命)损坏电路?

注:为超级电容器充电时、我是否 会断开电池并正常为器件供电。

 电池后的电阻 器= 0欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电池= 0欧姆后更新电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mikael、

    如图所示、您可以通过 FET 的体二极管发送电流。 流经二极管的最大电流应类似于 FET 的最大电流、因此 Imax 为1.8A (数据表中的建议运行条件表)。 这样做不应影响器件寿命、只要您处于数据表中建议的工作条件和绝对最大条件范围内即可。

    在这种情况下、如果您能够为 DRV8837提供足够的功率、我建议打开两个高侧 FET、以实现电流的低阻抗路径。 这在您的设置中可能是可行的、也可能不可行、但我想提一下。