请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837 1.我是否可以在上部晶体管中使用保护二极管为超级电容器充电。 将电池连接到 OUT1和 OUT2 (在2-3秒内)? (请参阅随附的图表)
2. 如果是、二极管正向的 Imax 是多少?
3. 我是否可以使用此设置(使用寿命)损坏电路?
注:为超级电容器充电时、我是否 会断开电池并正常为器件供电。
电池后的电阻 器= 0欧姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.