请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 您好!
使用步进电机驱动器芯片 DRV8825、使用混合衰减、电流设置为2、2A、驱动1.5A 步进电机、使用24V 电压。 只要它被启用、电机将发出吱吱声、如果发送 CLK 信号、电机将剧烈抖动、并且啸叫声将增加。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.