This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692268/drv8825-drv8825

器件型号:DRV8825

您好!

使用步进电机驱动器芯片 DRV8825、使用混合衰减、电流设置为2、2A、驱动1.5A 步进电机、使用24V 电压。 只要它被启用、电机将发出吱吱声、如果发送 CLK 信号、电机将剧烈抖动、并且啸叫声将增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    吱吱声是什么? 步进电机可以单独发出声音。

    您能否提供电机信息?如果步进频率等于电机 固有 频率,电机将 剧烈抖动、您可以更改微步进以 减少 抖动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    使用其他型号(如 ON Semiconductor stk682驱动器)、同一控制器和步进电机、没有类似的声音。
    一般会发生哪种情况?
    将驱动器接地时应注意什么?
    PCB 设计中应注意哪些事项?
    驱动器板是我自己的图

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    步进噪声通常在步进频率等于电机固有频率和过载电流时发生。

    关于 PCB 布局,您可以看到以下博客:
    e2e.ti.com/.../spin-it-designing-your-own-motor-drive-and-control-system-part-4

    谢谢。