请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 所有电机电流是否都通过 SP 至 SN 的电阻器? 使用它们的公式、在触发限值之前、读数.01将允许24.75安培。 此时、如果所有电流都流经电阻器、则需要处理6.125A (未降额)电流。
作为 Pololu G2高功率电机驱动器的主要驱动器、我联系了他们的一位工程师、他们只说他们的满电流没有意义、这是真的吗? 您似乎需要一个大功率电阻器、但这似乎不切实际。