This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:适用于 Windows 10的 DRV2624触觉驱动器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2624EVM-CT, DRV2624EVM-MINI, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689319/drv2624-drv2624-haptic-driver-for-windows-10

器件型号:DRV2624
Thread 中讨论的其他部件:、USB2ANY

您好!

我正在尝试评估在 Windows 10操作系统上运行的 DRV2624触觉控制器。  

我尝试使用 DRV2624EVM-CT 套件、但看起来 Windows 10不支持此功能、因此将返回此套件。

同时尝试将 DRV2624EVM-MINI 与 USB2ANY 适配器配合使用、但仍然完全无法使用。

如果运行 Windows 10、您能不能建议评估此芯片的最快方法是什么?

我尝试使用最新固件和版本2.6.1.0刷写 USB2ANY、但它们都不适用于触觉控制 GUI。 触觉控制 GUI 是否与 Windows 10上的 DRV2624配合使用? 如果不是、它使用的是哪个版本的 Windows、那么您为什么还没有更新此软件来使用 Windows 10? 因为 Windows 10已经停用了很长时间了?

Labi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Labi、

    对由此带来的不便深表歉意、但大多数 Windows 10计算机尚不支持触觉控制台。 它在 Windows 7上受支持。 由于软件存在问题、因此使用 USB2ANY 与 DRV2624EVM-CT 不会产生任何影响。 许多功能可使用 DRV2624EVM-CT 固件中集成的不同模式进行测试。 我希望您能够找到一个 Windows 7系统进行测试。 如果找到了在 Windows 10中使用该软件的解决方案、我们将发布公告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Labi、

    您能验证 Kelly 的答案吗?
    这可以帮助存在相同问题的其他客户

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的 Windows 10设置中、我最终能够与 DRV2624EVM-MINI 和 USB2ANY 适配器进行通信。 以下是我遵循的具体步骤:

    1) 1)使用固件 DRV-USBCOM-EVM_v1p4刷写 USB2ANY 适配器
    2) 2)使用外部3V 电源为 DRV2624EVM_MINI 供电
    3) 3)将 USB2ANY I2C 线路和接地端连接到 DRV2624EVM_MINI
    4) 4)启用"强制 USB 通信"模式
    5) 5)向 DRV2624EVM_MINI 发送命令

    希望这有所帮助、

    Labi。