请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624 Thread 中讨论的其他部件:、 、USB2ANY
您好!
我正在尝试评估在 Windows 10操作系统上运行的 DRV2624触觉控制器。
我尝试使用 DRV2624EVM-CT 套件、但看起来 Windows 10不支持此功能、因此将返回此套件。
同时尝试将 DRV2624EVM-MINI 与 USB2ANY 适配器配合使用、但仍然完全无法使用。
如果运行 Windows 10、您能不能建议评估此芯片的最快方法是什么?
我尝试使用最新固件和版本2.6.1.0刷写 USB2ANY、但它们都不适用于触觉控制 GUI。 触觉控制 GUI 是否与 Windows 10上的 DRV2624配合使用? 如果不是、它使用的是哪个版本的 Windows、那么您为什么还没有更新此软件来使用 Windows 10? 因为 Windows 10已经停用了很长时间了?
Labi。