This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:drv10983evm

Guru**** 2384930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693660/drv10983evm-drv10983evm

器件型号:DRV10983EVM

我可以写入哪个地址 oxb6和0xc0de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、deva kumari、

    如您线程中的 EEPROM 编程问题所示、步骤3指示将0xB6写入 DevCtrl 寄存器。 DevCtrl 寄存器的地址为0x02、可在数据表背面的寄存器映射中找到。 我已经复制了这里的步骤和寄存器说明。

    最棒的

    Cole