This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:识别用于增加输出的 DRV8840替代产品

Guru**** 2384910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8842, DRV8873-Q1, DRV8850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692970/drv8840-identify-drv8840-alternatives-for-increased-output

器件型号:DRV8840
主题中讨论的其他器件: DRV8842DRV8873-Q1DRV8850

你(们)好

客户目前正在应用 DRV8840。

我想稍微提高输出。 为了解决 DRV8840的发热问题、请求产品推荐。

在这方面、我建议使用 DRV8842。 主页参数值中的峰值输出电流(A)为6A、但数据表中的峰值输出电流为5A。

考虑到 RDS on 值较低、DRV8842在热性能方面是一个更好的产品、但客户希望比较这两款产品、因为它在数据表内容中的电流为相同的5A。

您能否将 DRV8842与 DRV8840进行比较?

在我的 PIN 地图中、我认为这两个产品是相同的。 我可以使用 PIN 到 PIN 吗? (当前 DRV8840由 PWM 1CH 控制。)

或者、您能告诉我 DRV8842的一个更好的替代方案、以实现 DRV8840输出的增加吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim Andy、

    DRV8840和 DRV8842在功能上是等效的。 唯一的区别是一个使用 PWM 接口、另一个使用 PH/EN 接口。

    DRV8850可能适合您。 否则 DRV8873-Q1即将推出。 我相信我们现在正在取样。

    如果这些不起作用、请查看我们的 BDC 栅极驱动器产品系列。 您还必须获得 FET、但栅极驱动器解决方案在热量和电流方面为您提供了更大的灵活性。