请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8840 主题中讨论的其他器件: DRV8842、 DRV8873-Q1、 DRV8850
你(们)好
客户目前正在应用 DRV8840。
我想稍微提高输出。 为了解决 DRV8840的发热问题、请求产品推荐。
在这方面、我建议使用 DRV8842。 主页参数值中的峰值输出电流(A)为6A、但数据表中的峰值输出电流为5A。
考虑到 RDS on 值较低、DRV8842在热性能方面是一个更好的产品、但客户希望比较这两款产品、因为它在数据表内容中的电流为相同的5A。
您能否将 DRV8842与 DRV8840进行比较?
在我的 PIN 地图中、我认为这两个产品是相同的。 我可以使用 PIN 到 PIN 吗? (当前 DRV8840由 PWM 1CH 控制。)
或者、您能告诉我 DRV8842的一个更好的替代方案、以实现 DRV8840输出的增加吗?