您好、 正在 驱动的继电器生成 hum。
数据表中指出、OSC 的值为160K。 是否可以 使用较小的值? 60至100K?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
R_Peak 82K
保持130K
OSC 短接20K、或165K 25K、81K (最佳情况)、200K
V SUPPLY 24V
我 用电位计替换了 R_Peak、R_HOLD 和 R_OSC。
将 OSC 固定 在165K、 调整 I_HOLD
I_HOLD = 136K、PWM 为 预测 值的~1/2、看起来恒定。
I_HOLD、= 160K、PWM 为 ~μ A、是预测值 、看起来恒定。
结果表明 、PWM 行为取决于设置的电流、在任何一种情况下、器件都在控制电流、
问题是 、如果 R_OSC 设置 为100K 以上、则产生的噪声很烦人。
甜蜜点 : R_OSC = 70K 至85K 、R_HOLD 在165K 范围内,很遗憾 ,当 R_OSC 设置为低于130K 时 ,继电器间歇性切换。 您能否确认这是否正确?
谢谢
您好、明白了牛奶、
众所周知、当 F_PWM 设置为高于30kHz 时、会跳过峰值电流、DRV120直接进入保持电流。 这就是为什么我不建议将 F_PWM 设置为25kHz 以上的原因。
对于您的应用、有一种可能的权变措施。 您能否尝试将 R_OSC 设置为80kOhm、将 R_HOLD 设置为165kOhm、并安装与 R_HOLD 并联的0.1uF 电容器? 这在 DRV120首次通电时有效地绕过 R_HOLD 一小段时间、从而将输出拉低并关闭电磁阀。 这适用于您的应用、因为您的电磁阀的电阻太高(300欧姆)、以至于如果输出被拉低、电阻会限制流经电磁阀的电流。
这种方法有一个警告:我无法保证 EN 引脚能够正常工作。
请尝试一下、并告诉我它是否能解决您的问题。
最棒的
授予