This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:PWM 频率设置不起作用

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690302/drv120-pwm-frequency-setting-not-working

器件型号:DRV120

您好、 正在 驱动的继电器生成 hum。

 问题与此主题类似。 https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/641857?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=drv120  

数据表中指出、OSC 的值为160K。 是否可以 使用较小的值?  60至100K?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题通知我们的专家。 请在5月21日星期一之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、明白了牛奶、

    您链接的主题演示了 PWM 波形的占空比不恒定的问题。 这是您遇到的问题吗?

    我不建议将 f_PWM 频率设置为高于25kHz。 可能还有另一种方法可以解决您遇到的问题。 您能否发布包含电磁阀电感和电阻的原理图?

    最棒的
    授予
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受值为300欧姆、测量值 L= 87mh @10kHz。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、明白了牛奶、

    DRV120反馈环路的稳定性还取决于 R_PEAK、R_HOLD 和 V_SUPPLY。 您能否提供用于这些参数的值?

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R_Peak 82K
    保持130K
    OSC 短接20K、或165K 25K、81K (最佳情况)、200K
    V SUPPLY 24V
     

    我    用电位计替换了 R_Peak、R_HOLD 和 R_OSC。  

    将 OSC 固定 在165K、  调整 I_HOLD

    I_HOLD = 136K、PWM 为 预测 值的~1/2、看起来恒定。

    I_HOLD、= 160K、PWM 为 ~μ A、是预测值  、看起来恒定。

    结果表明 、PWM 行为取决于设置的电流、在任何一种情况下、器件都在控制电流、  

    问题是  、如果 R_OSC 设置  为100K 以上、则产生的噪声很烦人。

    甜蜜点 : R_OSC = 70K 至85K 、R_HOLD 在165K 范围内,很遗憾 ,当 R_OSC 设置为低于130K 时 ,继电器间歇性切换。 您能否确认这是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grant 、您可以分享您的想法

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、明白了牛奶、

    众所周知、当 F_PWM 设置为高于30kHz 时、会跳过峰值电流、DRV120直接进入保持电流。 这就是为什么我不建议将 F_PWM 设置为25kHz 以上的原因。

    对于您的应用、有一种可能的权变措施。 您能否尝试将 R_OSC 设置为80kOhm、将 R_HOLD 设置为165kOhm、并安装与 R_HOLD 并联的0.1uF 电容器? 这在 DRV120首次通电时有效地绕过 R_HOLD 一小段时间、从而将输出拉低并关闭电磁阀。 这适用于您的应用、因为您的电磁阀的电阻太高(300欧姆)、以至于如果输出被拉低、电阻会限制流经电磁阀的电流。

    这种方法有一个警告:我无法保证 EN 引脚能够正常工作。

    请尝试一下、并告诉我它是否能解决您的问题。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、明白了牛奶、

    让我做一个小的校正:不要安装一个与 R_HOLD 并联的0.1uF 电容器、而是安装82kOhm 和0.1uF 串联组合与 R_HOLD 并联。 首次为 DRV120供电时、82k Ω 电阻器将与 R_HOLD=160k Ω 并联、从而提供54k Ω 的净电阻、从而将电流设置为100mA。 0.1uF 电容器充电后、82kOhm 电阻器不会影响电流设置、从而为您提供保持电磁阀关闭所需的41mA 电流。 0.1uF 可能无法让电磁阀有足够的时间关闭;如果是这种情况、您可以使用1uF 电容器。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    最棒的
    授予