This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:速度引脚悬空时的异常电压

Guru**** 2385940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691830/drv10983-speed-pin-abnormal-voltage-when-floating

器件型号:DRV10983

大家好、团队成员

一位客户报告了 DRV10983Z 版本上的问题。

当速度引脚保持悬空(与引脚的每一处断开连接)时、如规范所示、应该有一个55k Ω 下拉电阻器来将速度下拉至低电平、并且电机应该被停止。 但实际上、在速度引脚上测量的电压大于1V、电机保持旋转。 设置已正确加载、速度设置为 PWM 模式。

您能否检查速度 PIN 结构并进行解释?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin、

    该规格旨在确保使用足够大的上拉电阻器从睡眠模式中退出。 这不是通常存在的下拉电阻。 此下拉电阻器必须为0V (因此、客户必须在下拉电阻器处于活动状态之前将引脚驱动为0)。

    请告诉我这是不是解释它的原因。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Brian。
    我建议客户添加下拉电阻器、看看问题是否已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian

    客户添加了1Kohm 下拉电阻、但速度引脚上仍然存在电压。 看起来有电流从速度引脚流出。 这个引脚的结构是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    这是速度引脚的结构。 我不确定是什么将引脚上拉。

    谢谢、

    Brian