请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 大家好、团队成员
一位客户报告了 DRV10983Z 版本上的问题。
当速度引脚保持悬空(与引脚的每一处断开连接)时、如规范所示、应该有一个55k Ω 下拉电阻器来将速度下拉至低电平、并且电机应该被停止。 但实际上、在速度引脚上测量的电压大于1V、电机保持旋转。 设置已正确加载、速度设置为 PWM 模式。
您能否检查速度 PIN 结构并进行解释?
谢谢你。