This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412:

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692283/drv8412-drv8412

器件型号:DRV8412

您好!

在我们的项目之一中、我们使用了德州仪器的 H-B 驱动器。 我们根据参考设计绘制原理图。 我们在28V 直流电压下驱动特性为1.5mH @1KHz (电枢电感)、324mR (电枢电阻)、4.5A (最大电流)的直流电机。

下面是主电路的原理图。

这是电路输出侧的原理图。

在某些器件中、经过一定的时间后、我们遇到了 GOV-信号缺失而 GOV+信号仍在工作的问题。 我研究了使用 X 射线器件的 PCB 和组件、但焊接没有问题。

我们使用 TVS 二极管来保护 IC 免受瞬态电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aytac、

    感谢您提供原理图。 这很有帮助。

    您的 PWM 频率是多少? 您是否确实需要1uF 自举电容器?

    如果您需要1uF 自举电容器、则5 Ω 电阻器的首选放置位置是在 GVDD_x 引脚和 GVDD_x 引脚附近的1uF 电容器之间。 这限制了内部自举电路的浪涌电流。

    GVDD_x 上的+12V_HB 和1uF 电容器之间当前放置的5 Ω 电阻有助于限制浪涌至本地去耦电容器、而不是内部自举电路。