请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 您好!
在我们的项目之一中、我们使用了德州仪器的 H-B 驱动器。 我们根据参考设计绘制原理图。 我们在28V 直流电压下驱动特性为1.5mH @1KHz (电枢电感)、324mR (电枢电阻)、4.5A (最大电流)的直流电机。
下面是主电路的原理图。
这是电路输出侧的原理图。
在某些器件中、经过一定的时间后、我们遇到了 GOV-信号缺失而 GOV+信号仍在工作的问题。 我研究了使用 X 射线器件的 PCB 和组件、但焊接没有问题。
我们使用 TVS 二极管来保护 IC 免受瞬态电压的影响。