This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8711:电机驱动器 DRV8711

Guru**** 2384970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692310/ccs-drv8711-motor-driver-drv8711

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

           我将 DRV8711电机驱动器 IC 用于我的新开发项目。

我在网上购买了 DRV8711两次、

我第一次打印 IC 名称顶部是 DRV8711 74TG4A7、第二次打印 IC 名称顶部是 DRV8711 59TG4C9。

第一个是工作正常、第二个是工作不正常。 电路相同。

从技术上讲,这有什么区别吗???? 或两者都相同。

我的 msp430g2553和 DRV8711之间的通信对于这两个 IC 都可以正常工作。

此致、

Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuva、

    两个器件是相同的。 第二组字母数字字符在整个生产过程中跟踪器件。

    当您说不工作时、第二个器件会做什么?