请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 主题中讨论的其他器件: MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将 DRV8711电机驱动器 IC 用于我的新开发项目。
我在网上购买了 DRV8711两次、
我第一次打印 IC 名称顶部是 DRV8711 74TG4A7、第二次打印 IC 名称顶部是 DRV8711 59TG4C9。
第一个是工作正常、第二个是工作不正常。 电路相同。
从技术上讲,这有什么区别吗???? 或两者都相同。
我的 msp430g2553和 DRV8711之间的通信对于这两个 IC 都可以正常工作。
此致、
Yuvaraj