This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:用于实现更高电流驱动的外部 MOSFET?

Guru**** 2383870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV8308, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691348/drv10987-external-mosfets-for-higher-current-drive

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: DRV8308DRV8320

大家好、浏览完以下网站的大量数据表后: www.ti.com/.../overview.html

我似乎找不到一个具有我想要的所有功能的部件。 我的目标是:

  • 无传感器 BLDC 控制
  • 外部 MCU 提供简单的 PWM 或 I2C 速度控制(内置换向)
  • 最小24V 耐压驱动(如果使用外部 MOSFET、此部件可能不需要此驱动)
  • 能够在5秒内驱动20A 电流

我想尝试前面提到的 DRV10987、但它的规格仅为3A 峰值输出。 我不断查找支持外部 H 桥但需要霍尔传感器的器件。 然后、我发现需要自定义换向控制的无传感器功能。 将其绘制出来、我似乎不能简单地将外部 H 桥连接到该器件的输出、因为低侧 MOSFET 没有控制机制。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、您好、

    是的、不幸的是、DRV10x 产品都不支持20A。 由于 DRV10x 不支持外部 MOSFET、因此 DRV10x 将无法满足您的需求。

    我将通知栅极驱动器团队、看看是否有满足您需求的东西。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    栅极驱动器器件也不符合您规定的目标。 有多种传感器具有内置换向功能(例如 DRV8320)、另一种为无传感器提供内置换向功能、但需要使用传感器进行启动(DRV8308)。

    如果您的需求发生变化、请告知我们如何提供帮助。