请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987 主题中讨论的其他器件: DRV8308、 DRV8320
大家好、浏览完以下网站的大量数据表后: www.ti.com/.../overview.html
我似乎找不到一个具有我想要的所有功能的部件。 我的目标是:
- 无传感器 BLDC 控制
- 外部 MCU 提供简单的 PWM 或 I2C 速度控制(内置换向)
- 最小24V 耐压驱动(如果使用外部 MOSFET、此部件可能不需要此驱动)
- 能够在5秒内驱动20A 电流
我想尝试前面提到的 DRV10987、但它的规格仅为3A 峰值输出。 我不断查找支持外部 H 桥但需要霍尔传感器的器件。 然后、我发现需要自定义换向控制的无传感器功能。 将其绘制出来、我似乎不能简单地将外部 H 桥连接到该器件的输出、因为低侧 MOSFET 没有控制机制。
有什么想法吗?