This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:占空比= 100%时、N=8时的峰值电流能力

Guru**** 2384570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691624/drv8860-peak-current-capability-with-n-8-with-duty-cycle-100

器件型号:DRV8860

您好!

数据表显示、当所有8个输出以100%占空比驱动时、每个输出的最大建议电流为200mA。 我的问题是、此建议是出于散热问题还是基于器件的其他一些限制? 我提出的原因是、我有一个应用需要将电压尖峰到8个螺线管、并且每个螺线管在尖峰时需要高达218mA 的电流。 在这种情况下、尖峰电压将持续长达300ms。 如果200mA 的限值是由于热问题造成的、我猜、300ms 的时间不够长、DRV8860无法达到足够热的程度、无法遇到任何问题(假设环境温度为25°C)。 如果是这样、每个输出可驱动218mA、持续时间长达几秒钟。 是这样吗?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    建议基于热性能。 以218mA 持续运行300ms 不会导致问题、但这超出了建议范围。 时间会因 PCB 的热特性而异。

    DRV8860PWP 可在330mA 下运行。 请考虑使用 DRV8860PWP 而不是 DRV8860PW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    非常感谢您的推荐。 如果我为电路板上的 PWP 创建了封装、如果事实证明我不需要额外的130mA 输出电流(即 PW 是否是"直接替换")、我可以使用 PW 吗? 除 PWP 的散热焊盘外、数据表中 PW 和 PWP 的封装轮廓图看起来是相同的。 但数据表第一页的表格指出、PWP 的封装尺寸小于 PW 的封装尺寸、这意味着 PW 和 PWP 封装之间存在一些机械差异。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    是的、软件包看起来是相同的。 如需进一步确认、请访问 www.ti.com/.../pinout-quality

    向下滚动以查找.bxl 文件、并使用超极本工具将原理图符号和布局尺寸转换为许多 CAD/CAE 封装之一。

    您可能需要与供应商合作、了解如何在原型和更高容量的环境中将电路板用于散热焊盘和非散热焊盘器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rick!