请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 您好!
数据表显示、当所有8个输出以100%占空比驱动时、每个输出的最大建议电流为200mA。 我的问题是、此建议是出于散热问题还是基于器件的其他一些限制? 我提出的原因是、我有一个应用需要将电压尖峰到8个螺线管、并且每个螺线管在尖峰时需要高达218mA 的电流。 在这种情况下、尖峰电压将持续长达300ms。 如果200mA 的限值是由于热问题造成的、我猜、300ms 的时间不够长、DRV8860无法达到足够热的程度、无法遇到任何问题(假设环境温度为25°C)。 如果是这样、每个输出可驱动218mA、持续时间长达几秒钟。 是这样吗?
此致、
James