您好!
我将使用 SLOU477 DRV10987调优指南来调整参数。
我的电机在开环模式下以最大值的1/3左右运行 速度、但当我尝试取消选中"CLoopDis "复选框时、电机立即停止、故障代码为电流限制。
对于该电机、DRV10987是否太弱、或者我做的 s / th 是错误的?
电机规格:
24V 直流、40000 rpm (自由运行)、0.17A (自由运行)、38000 rpm 标称值、最大 5.3 mM、最大 1、10 A、最大 21W、5.7mNm/A、1682rpm/V、1.30 Ω(相间)、76uH (相间)、 0.66 GCM2
配置:
DRV10987 0x90 0x3D
DRV10987 0x91 0x2A49
DRV10987 0x92 0x40
DRV10987 0x93 0x41F0
DRV10987 0x94 0x3BAF
DRV10987 0x95 0x78C3
DRV10987 0x96 0x6A
BR、Alois