This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:DRV8323R 的基本初步测试

Guru**** 2383880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690213/drv8323r-a-bare-bones-preliminary-test-of-the-drv8323r

器件型号:DRV8323R

你(们)好。

我使用 DRV8323RS 构建了一个原型电机驱动器。 但是、我必须手工焊接该封装、这并不容易。 因此、我决定先焊接它、并在开始焊接所有其他昂贵位之前对芯片进行初步测试。  

测试假设:

1) 1)仅将 DRV8323RS 焊接到电路板上。 (无电容器、无电阻器、仅 DRV)

2) 2)在直流总线输入端施加~25V 电压、以便为 VM 和 VIN 供电、  

3) 3)不应消耗电流、芯片应处于休眠状态。  

4) 4)向使能引脚施加3.3V 电压、然后测量 DVDD、该电压应为3.3V。

5) 5)测量 nFAULT、该值可能是低电平、也可能不是低电平。  

所以我做了所有这些,它一直在游泳直到(4)。  一旦我施加3.3V 电压以启用、芯片从25V 电源消耗大约50mA 电流并升温。 DVDD 测量值~2V。 不要为了害怕启动小型 DRV 型火灾而让这种情况运行太久。  

听起来不是很好。 这将引导我回答我的问题。 这可能是因为 VCP、CPH/CPL 电容器未焊接? 或者是否存在更根本的错误。  

我想我打破了我焊接的第一个芯片、所以我尝试了另一个、但情况相同。  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    您可以将突出显示的电容器放置在电路板上并返回给我吗? 尤其是 DVDD 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!  

    我可以确认、在焊接这些电容器时、DRV 工作正常。  当使能端为3.3V 时、电流消耗约为10mA、DVDD 设置为3.3V。  

    如果这些电容器中的任何一个在运行期间损坏或从旧时代起失效、则芯片会发热并可能损坏。 在数据表中可能需要注意的一件事是什么?  

    感谢你的帮助

    备注:您是否有 SPI 接口的任何脚本。 我 知道数据表详细介绍了命令和时序等。

    我只是希望通过使用其他人的 SPI 接口脚本而不是从头开始编写来节省一些时间。  

    此致

    约书亚