请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 DRV8711是否与3.3V 逻辑(SPI、睡眠、复位等)兼容? 我的控制器具有极少的5V 耐压引脚、而我的 SPI 和 ADC 引脚仅为3V3。 我可以将 BEMF 保持在足够低的水平以避免 ADC 过压、但我担心 SPI、睡眠和复位。 DRV8711的内部5V 稳压器是否会将引脚上拉至>3V3?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8711是否与3.3V 逻辑(SPI、睡眠、复位等)兼容? 我的控制器具有极少的5V 耐压引脚、而我的 SPI 和 ADC 引脚仅为3V3。 我可以将 BEMF 保持在足够低的水平以避免 ADC 过压、但我担心 SPI、睡眠和复位。 DRV8711的内部5V 稳压器是否会将引脚上拉至>3V3?