This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:逻辑电平和设置

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, BOOST-DRV8711, DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690757/drv8711-logic-levels-and-settings

器件型号:DRV8711

DRV8711是否与3.3V 逻辑(SPI、睡眠、复位等)兼容?  我的控制器具有极少的5V 耐压引脚、而我的 SPI 和 ADC 引脚仅为3V3。  我可以将 BEMF 保持在足够低的水平以避免 ADC 过压、但我担心 SPI、睡眠和复位。   DRV8711的内部5V 稳压器是否会将引脚上拉至>3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、DRV8711与3.3V 逻辑兼容。 除了 BEMF 引脚外、内部5V 稳压器不会上拉大于3.3V 的引脚。 VDIV 位可用于将 BEMF 除以4、8、16或32

    DRV8711EVM 和 BOOST-DRV8711均使用3.3V MCU 来控制器件。