This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:部件出现故障

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8848, DRV8848, TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690587/drv8848-part-getting-defective

器件型号:DRV8848
主题中讨论的其他器件: 、TM4C123GH6PM

L.S.、

我们使用的是 BOOST-DRV8848 BoosterPack、它使用 DRV8848、并使用器件数据表中给出的设计。

它连接到15V 开关电源、在输出 B 上使用一个电机(无负载电流< 0.5A)、由20kHz PWM 信号驱动

来自 TM4C123GH6PM。

我们有学生在这方面工作、很多学生在很高的速度下(两天内有3人)出现了缺陷。 它们中的大多数会产生结果

开路输出级(不再有 PWM 输出)

有什么想法会导致这个问题?

如果电源未连接(没有 VM)且它们正在手动移动电机、会发生什么情况?

这会破坏输出级吗?

此致、

Ruud den Bekker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、

    当这些故障发生时、电路板上的故障指示灯是否亮起? 这将指示过流情况或输出短路、但在您对器件进行下电上电时、故障应清除。

    除此之外、如果电路板遇到数据表中绝对最大值表中指定的参数之外的任何参数、则可能会失败。 ESD 也可能导致器件发生故障。 如果工作台没有适当的 ESD 保护、则可能存在这种风险。 当您不使用电路板时、请确保将其存放在 ESD 袋中。

    在器件未通电时手动旋转电机不应成为问题。 少量电流可能会流过 H 桥的体二极管、但我不希望器件损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    否、故障指示灯未亮起。 输出就会出现故障。 然后使用新电路板进行更换
    一切都很好。

    我自己有一个在电源和接地之间短路的器件、还有一个 LED
    DIT 不亮、因为我的电源将输出电压限制在大约2V (电流@4A!!)

    我们要求他们不要触摸电路板以避免 ESD 问题。 今天、没有更多的电路板死了、但是
    我点了几个 axtra、只是作为一个预防措施。 因此、仍然不知道是什么导致了问题。