请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8848 主题中讨论的其他器件: 、TM4C123GH6PM
L.S.、
我们使用的是 BOOST-DRV8848 BoosterPack、它使用 DRV8848、并使用器件数据表中给出的设计。
它连接到15V 开关电源、在输出 B 上使用一个电机(无负载电流< 0.5A)、由20kHz PWM 信号驱动
来自 TM4C123GH6PM。
我们有学生在这方面工作、很多学生在很高的速度下(两天内有3人)出现了缺陷。 它们中的大多数会产生结果
开路输出级(不再有 PWM 输出)
有什么想法会导致这个问题?
如果电源未连接(没有 VM)且它们正在手动移动电机、会发生什么情况?
这会破坏输出级吗?
此致、
Ruud den Bekker