This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 驱动问题

Guru**** 2384650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688485/mosfet-driving-problem

主题中讨论的其他器件:MSP430F5659

您好!

我设计了一个使用 MOSFET 驱动珀耳帖12V/7A 的电路。 电路连接在这里。

我使用 msp430f5659微控制器生成了 PWM 和反相 PWM。

当我跨负载引脚连接珀耳帖时、我遇到问题、珀耳帖开始冷却、但经过一小段时间后、它会反向工作并开始加热。 工作频率为100Hz。

负载上的输出波形是与输入 PWM 频率具有相同频率的直流脉动。

当我将频率提高到6kHz 时,它既不会冷却也不会升温,但1或2个 MOSFET 会发热,即使我不能触摸它。

我的 MOSFET 在连接负载后也会发热、这是一个问题。

为什么会出现这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafali、

    为了确保我们完全理解原理图、珀耳帖是否连接在 L1和 L2的负载侧端之间? 您能否指出它在原理图中的连接位置?  

    我可能会错了、但也许珀耳帖应该直接连接在 H 桥的开关节点之间(而不是在 L-C 滤波器之后)。 如果设计正确、降压转换器中的 L-C 滤波器会输出直流值。 该电路将在两个 L-C 滤波器的末尾产生两个不同的直流电压。  

    如果我对您的电路的假设有误、请更正我的错误。  如果您能够布置珀耳帖上的电压波形和流经两个电感器的电流、那将会非常好。 由于开关损耗增加、器件往往会以更高的频率升温。 请告诉我们此应用中使用的 MOSFET 是什么。  

    感谢您发帖、

    Ankan de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankan、

    感谢您的回复。

    Peltier 连接在 L1和 L2之后。  

    我使用的是 IRF9540 (P 沟道)、P30NF10 (N 沟道) MOSFET。

    1、L1前的波形

    2. L2之前的波形

    3. L1之后的波形

    4. L2之后的波形

    5. L1与 L2之间的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shefali、

    LC 滤波器似乎不能将输出电压保持为直流。

    还应注意的是、此处使用的器件不是 TI 提供的。 我们很难知道这些 MOSFET 可能会带来哪些问题、从而导致您的电路出现不理想的行为。

    感谢您发帖。

    Ankan