This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:能否使用 DRV10983并使用 MSP430的 LaunchPad 驱动电机?

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY, DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689114/drv10983-can-i-drive-motor-with-drv10983-and-using-launch-pad-of-msp430

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10987

您好,

我是 Kalpesh。 我是 TI 的新员工。 我第一次使用 TI 开发工具,请帮我。 我需要基本教程、以便能够安装软件并使用我的 MSP430和 DRV10983。 基本上需要驱动 BLDC 电机 @24V。

我还有另一个问题 、我是否可以使用不同的微控制器来驱动 DRV10893。  

请帮帮我  

很抱歉英语不好

谢谢你

Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpesh、

    DRV10983用户指南 包含 DRV10xx  GUI (软件)安装说明。 您可以在附录 A 中找到此部分。使用 USB2ANY 和 mini-USB 电缆、用户可以使用 DRV10xx GUI 配置器件中的设置。 USB2ANY 通常附带 DRV10983EVM 套件 、但也可 从 TI.com 订购。 GUI 通常用于确定以最佳方式旋转电机的设置(这些值将编程到寄存器中)。

    如果您只打算使用 MSP430或微控制器单元(MCU)对 DRV10983进行编程、 那么 DRV10983编程指南 将为您提供帮助。 本质上、该器件通过 I2C 通过写入特定寄存器进行配置。 DRV10xx GUI 和 DRV10983调优指南 应帮助您了解寄存器的值、而 DRV10983数据表可帮助您澄清有关寄存器地址的任何问题。

    对于您的另一个问题、是的、只要 MCU 能够遵循 I2C 协议(并可能创建 PWM 信号)、它就可以用于驱动 DRV10983。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以使用 DRV10983来驱动吊扇? 吊式风扇具有1200扫描功能、我必须在24V 下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kalpesh、

    欢迎您提供帮助。 是的、DRV10983或 DRV10987是24V 吊扇应用的理想选择。 一般来说、DRV10987是 DRV10983的更新版本。 它们是引脚对引脚兼容的、允许对两个器件进行评估。 请查看数据表中的惯性位置检测(IPD)功能、它可以在对齐相位期间消除反转、这在吊扇应用中非常方便。

    如果1200扫描表示 RPM、则可以使用以下公式检查器件是否可以旋转:

    f_elcy=(RPM*n_RARIEs)/120

    其中 f_elElectrical 是电气频率为 Hz (最大1000Hz)、RPM 是每分钟转数、n_br极 是电机的极数。 如果您计算出 f_eli电气 频率小于1000Hz、则我们的器件应能够以您的目标速度旋转。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cole  

    我 想问一个愚蠢的问题 ,我 想 使用 DRV10983或 DRV10987驱动三相 BLDC 电机。

    我有  

    1. IC DRV10983 或 DRV10987。 (非仅开发板 IC)
    2. 任何微控制器(MSP430或 Atmega 328 p 或其它 )  
    3. 和一个12槽8极电机(参考)。

    我的问题是 如何连接微控制器和 IC  DRV10983 或 DRV10987?

    请参阅技术数据表 。 我们需要 USB2ANY ? 如何在不使用它的情况下进行设置?e2e.ti.com/.../DRV10987-tuning-guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kalpesh、

    无需 USB2ANY 即可配置 DRV10983或 DRV10987。 只要您的 MCU 能够使用 SDA 和 SCL 引脚为我们的器件设置 I2C 命令、您就应该能够毫无问题地配置器件。 我只想说、用户使用 USB2ANY 和 DRV10xx GUI 来配置我们的器件更容易。

    两个数据表中都提到了从器件地址、寄存器映射显示在每个数据表的背面、并且在每个数据表中也可以找到一些反向编程指令。 我复制  了 DRV10987在本主题中有关此信息的图片:

    最棒的

    Cole