主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DRV10987
您好,
我是 Kalpesh。 我是 TI 的新员工。 我第一次使用 TI 开发工具,请帮我。 我需要基本教程、以便能够安装软件并使用我的 MSP430和 DRV10983。 基本上需要驱动 BLDC 电机 @24V。
我还有另一个问题 、我是否可以使用不同的微控制器来驱动 DRV10893。
请帮帮我
很抱歉英语不好
谢谢你
Kalpesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我是 Kalpesh。 我是 TI 的新员工。 我第一次使用 TI 开发工具,请帮我。 我需要基本教程、以便能够安装软件并使用我的 MSP430和 DRV10983。 基本上需要驱动 BLDC 电机 @24V。
我还有另一个问题 、我是否可以使用不同的微控制器来驱动 DRV10893。
请帮帮我
很抱歉英语不好
谢谢你
Kalpesh
您好 Kalpesh、
DRV10983用户指南 包含 DRV10xx GUI (软件)安装说明。 您可以在附录 A 中找到此部分。使用 USB2ANY 和 mini-USB 电缆、用户可以使用 DRV10xx GUI 配置器件中的设置。 USB2ANY 通常附带 DRV10983EVM 套件 、但也可 从 TI.com 订购。 GUI 通常用于确定以最佳方式旋转电机的设置(这些值将编程到寄存器中)。
如果您只打算使用 MSP430或微控制器单元(MCU)对 DRV10983进行编程、 那么 DRV10983编程指南 将为您提供帮助。 本质上、该器件通过 I2C 通过写入特定寄存器进行配置。 DRV10xx GUI 和 DRV10983调优指南 应帮助您了解寄存器的值、而 DRV10983数据表可帮助您澄清有关寄存器地址的任何问题。
对于您的另一个问题、是的、只要 MCU 能够遵循 I2C 协议(并可能创建 PWM 信号)、它就可以用于驱动 DRV10983。
最棒的
Cole
谢谢 Cole
我 想问一个愚蠢的问题 ,我 想 使用 DRV10983或 DRV10987驱动三相 BLDC 电机。
我有
我的问题是 如何连接微控制器和 IC DRV10983 或 DRV10987?
请参阅技术数据表 。 我们需要 USB2ANY ? 如何在不使用它的情况下进行设置?e2e.ti.com/.../DRV10987-tuning-guide.pdf
嘿、Kalpesh、
无需 USB2ANY 即可配置 DRV10983或 DRV10987。 只要您的 MCU 能够使用 SDA 和 SCL 引脚为我们的器件设置 I2C 命令、您就应该能够毫无问题地配置器件。 我只想说、用户使用 USB2ANY 和 DRV10xx GUI 来配置我们的器件更容易。
两个数据表中都提到了从器件地址、寄存器映射显示在每个数据表的背面、并且在每个数据表中也可以找到一些反向编程指令。 我复制 了 DRV10987在本主题中有关此信息的图片:
最棒的
Cole