This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:帮助为电磁阀供电

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688742/drv110evm-help-energizing-solenoid

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件: DRV110

我使用 DRV110EVM 板为24V 电磁阀供电、以驱动喷嘴。  

设置:

-JP1、JP2、JP3关闭、JP4-9打开

-Pot R4、R5、R6 完全逆时针

-Pot R3 全顺时针

连接到 P1-1和 P1-3的-24 VDC 电源

-电磁线圈连接到 P1-2和 P1-4

电磁线圈类型:Burkert 10W 24V 线圈、55欧姆

我尝试通过向 TP3 (EN)施加3V 至5V 电压来触发线圈。 我无法激活任何电磁阀。 我还意外跳接 JP6并导致保险丝 F2立即熔断。 我将重新发送新的一个、然后重试。 是否有任何关于我做错的线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在5月15日星期二之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您的电路板看起来配置正确。 DRV110器件输出什么? 您可以使用示波器检查 OUT 引脚、以验证器件是否正常工作。 当 EN 引脚为高电平时、OUT 引脚将为高电平或 PWM。

    如果部件正常工作、则可能没有足够的电流驱动电磁阀。 该电磁阀的额定电压为24V、电阻为55Ohm、因此可处理436mA 电流。 默认峰值电流设置为300mA、峰值短接至 GND。 在这种情况下、我会将 R_PEAK 设置为138kOhm、以将峰值输出电流设置为436mA。

    如果该部件不工作、请验证 VIN 处的电压是否介于6V 和15V 之间。

    为了进行故障排除、您可以使 EN 引脚保持悬空状态、以便自动将其拉至高电平。

    最棒的

    授予