主题中讨论的其他器件: DRV110
我使用 DRV110EVM 板为24V 电磁阀供电、以驱动喷嘴。
设置:
-JP1、JP2、JP3关闭、JP4-9打开
-Pot R4、R5、R6 完全逆时针
-Pot R3 全顺时针
连接到 P1-1和 P1-3的-24 VDC 电源
-电磁线圈连接到 P1-2和 P1-4
电磁线圈类型:Burkert 10W 24V 线圈、55欧姆
我尝试通过向 TP3 (EN)施加3V 至5V 电压来触发线圈。 我无法激活任何电磁阀。 我还意外跳接 JP6并导致保险丝 F2立即熔断。 我将重新发送新的一个、然后重试。 是否有任何关于我做错的线索?