请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 我为 TEC 设计了一个具有 DRV8412的电路、该电路在12VDC 下可达6A、我 已将其配置为并行全模式、并在 输出端连接 LC 滤波器。 我面临的问题是 DRV8412即使没有负载也会发热很多、通过几次实验、我观察到、当我将 PWM 信号的开关频率保持在 Fs<100kHz 时、它开始发热、当 Fs<10kHz 时、DRV8412根本不工作、输出为0.2VDC。 问题可能出在哪呢? 如何解决此问题?