This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412在无负载的情况下加热

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688125/drv8412-drv8412-heating-without-load

器件型号:DRV8412

我为 TEC 设计了一个具有 DRV8412的电路、该电路在12VDC 下可达6A、我 已将其配置为并行全模式、并在 输出端连接 LC 滤波器。 我面临的问题是 DRV8412即使没有负载也会发热很多、通过几次实验、我观察到、当我将 PWM 信号的开关频率保持在 Fs<100kHz 时、它开始发热、当 Fs<10kHz 时、DRV8412根本不工作、输出为0.2VDC。 问题可能出在哪呢? 如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、

    100kHz 和10kHz 时的输入和输出信号是什么? 您能否提供它们的范围捕获?

    如果您有电流探头、是否还能提供电流的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    输入 PWM 信号为3.3V、具有可调占空比。 输出信号是不稳定的直流电我将分享照片、 目前我将分享我的设计原理图、请查看并提供宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、

    感谢您提供原理图。 通过直接连接 OUT_A/B 而不使用电感器或铁氧体磁珠、两个输出可能会产生一个击穿情况。

    在并行模式下运行时、建议在电感器或铁氧体磁珠之后连接输出。 请参阅数据表第7.4节第9.4.5节和图15中的并行模式说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rick、

    非常感谢您的反馈,我认为这是我的设计的问题,但 PCB 尺寸有限,这就是我使用两个电感器的原因。
    我能否使用铁氧体磁珠代替电感器?与铁氧体磁珠的区别是什么?对于 TEC、建议使用电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、

    您可以结合使用小型电感器/铁氧体磁珠和较大电感器来满足设计要求。

    在每个输出和到4.7uH 电感器的连接之间、有一个最小30nH 至100nH 的电压非常重要。 数据表的第9.4.5节对此进行了说明。