This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机套件规格

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688682/motor-kit-specification

主题中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8312-C2-KITMOTORWARE

我可以使用哪个电机套件来驱动这种有传感器的 BLDC 电机(140kV)?

是否可以在没有传感器的情况下驱动它并将速度从零变为最大值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    请参阅 :www.ti.com/.../tools-software.html

    最接近的套件是 DRV8301-HC-C2-KIT

    是的、在没有传感器的情况下可以驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要购买任何工具来调试此套件中的 MCU?
    套件是否随电机一起提供?
    德州仪器销售电机?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    该套件是自包含的。 需要加载工具、但不需要购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题:
    对于滑板应用、是否有必要使用霍尔传感器(低速度)或 instaspin (无传感器技术)来克服这一需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我们将联系 Instaspin 小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、宏、

    这取决于您要实现的控制算法。 如果要实现梯形控制算法、只能对全速范围使用有传感器控制。 示例工程可在以下文件夹中找到。如果您安装 C2000 controlSUITE、则可轻松移植到 DRV8301-HC-C2-KIT。 与无传感器 FOC 相比、有传感器解决方案更适合零速启动和满载运行。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    如果要使用霍尔传感器实现低速、使用无传感器 FOC 实现高速、请参阅 lab11e、下载并安装 C2000 Motorware、然后在以下文件夹中找到示例项目。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11e

    您可以在这两个软件包中找到相关的应用手册和用户指南、这些文档对这两个参考示例都有更详细的说明。 如果您有任何疑问、请告诉我。