This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:如何测量步进输出

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687833/drv8811-how-to-measure-for-out-of-step

器件型号:DRV8811

DRV8811发生在低于以下阶跃条件的情况下。

如果有任何测量、请告诉我。

------------

【条件】

・μ V VM:24V、输出电流:388mA_rms

・Vcc:3.3V、Vref:622mV

・微步进:1/4

・Ω Rsense:0.2Ω Ω(Ichop:418mA)

・Ω 衰减:混合(1.65V)

・RCA 和 RCB:47kΩ Ω 和1000pF

・μ 10kΩ、/SLEEP、/RESET:PULLUP (μ A)  

・μ A/SR:下拉(10kΩ μ A)  

・了步进电机技术规格;

   

【波形】

波形附在下方;

・正常

・缩放

※B 侧也在步进之外发生。

【其他信息】

Δ I DECAY 更改为快速衰减(0.622V)、但出现了步出・。

・rcx 电阻器已更改82kΩ(较大的 TOFF 时间)、但发生了步出。

------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    这似乎发生了某种类型的故障或复位。

    检测此情况的一种方法是监控 HomeN 信号。 使用1/4微步进时、HomeN 信号应每16个步进脉冲生效。 如果 HomeN 在不符合预期时断言、则表示系统中存在问题。

    如果使用示波器并监控 HomeN 引脚、则可以设置高级触发器来检测 HomeN 脉冲之间的时序不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick-San

    感谢您的回复、

    我在下面附加了 HomeN 信号。

    正常的 HomeN 信号每16步脉冲生效。

    但是、当发生步出时、HomeN 信号将13步进脉冲置为有效。

    【其他信息】

    ・出现步进输出的部分电路板:每19个电路板3个电路板_TOTAL。

    ・当同一电机和更换的电路板(OK⇒NG)发生步进错误。 (交叉检查)

    ・当电机轴纹成小功率时、NG 电路板停止运行、OK 电路板继续旋转。  

    ・正常16板未发生,1周连续驱动也正常运行。

    μ・控制时钟为1.27kHz。(我认为很难在步进之外出现低速)

    ・步出的周期是不确定的。

    【其他问题】

    ・持续地、请告诉我是否有任何措施。

    ・步骤中的哪一步取决于器件变化、是否有其他客户的示例案例?

    ・请告诉我电机降压的可能原因以及为什么要3步降。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    从图像上看、器件似乎未复位或出现故障。 最可能的原因是阶跃上的噪声。 如果阶跃输入端存在噪声、则可能会导致分度器提前。

    发生这种情况时、是否可以捕获阶跃输入的放大范围捕获?