This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:开环电流设置。

Guru**** 2382220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV8301, DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686657/drv10987-open-loop-current-settings

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: DRV8301DRV8332

根据数据表、我知道这可能看起来是一个奇怪的问题。 但是、在给定的寄存器设置中、是否有任何方法可以将开环电流增加到超过限制? 一些隐藏的寄存器命令?

我之所以提出这一要求、是因为我尝试让绕组电阻非常低的电机旋转。 芯片提供的驱动量不够大、无法实际实现这一目的。

我可以通过错误地设置电机参数来控制电机、这会使电机旋转、但由于闭环控制失败、显然无法超越该值。

对于其他电机来说、这绝对是好的、就是这些小的***** 存在问题的 RC 电机。 我也不想在高功率级别使用它。 如果我可以增大开环电流以启动该电机、我会感觉 DRV10987对于该电机绝对可以正常运行。 它的参数也包含在可选值中、只需要更多的初始启动。

我已将此电机与 Instaspin/Piccolo + DRV8301结合使用、它在较低的功率水平下运行良好、我确信它的特性也远低于 drv10987的最大开环电流限制。 电机参数的组合似乎会影响电机的初始驱动。

这将引导我回答下一个问题。 DRV10987和该系列中的其他器件都很出色、但您是否有计划发布更大版本的器件?

类似 DRV8332、但具有10987的集成控制集?

非常感谢、

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、除了像您所说的那样对电机参数进行模糊之外、没有方法可以增加电流。 不过、我确实觉得奇怪的是、我们的器件无法以较低的电阻旋转电机(假设它在我在下面复制的数据表中的应用范围表中)。

    请查看下面的应用范围表、以确保所有内容均符合规格。

    后续问题。 是的、我们将研究采用与 DRV10987类似集成技术的高电压/电流器件。 事实上、这一领域是我们当前的关注点、我们正在评估市场。 如果您有任何具体想要查看的规格建议(可能与 DRV8301相关)、请随时留在此处。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、明显的问题是电机绕组电阻超出了建议的范围。 它为0.09欧姆、即使选择表允许您配置低于建议的0.3最小值。

    我可以让电机旋转、但使用套头参数时、它运行得不是特别好。 考虑到芯片固有的最大可编程电流限制、具有更高的开环电流设置是可行的、但由于效率相当低、我可以想象、如果要求器件执行它无法真正执行的操作、可能会遇到热问题。

    根据规格、对于正在开发的产品、考虑到其简单性、DRV10987所做的工作非常出色、尤其是当您将其与完整 Instaspin 设置的系统复杂性进行比较时。 当然、这两者并不完全相同、但对于旋转的风扇来说、没有太多错误。 一个简单的特性是方向反转设置、这样您就可以使电机反向旋转。 从风扇旋转的角度来看、这似乎没有意义、但据我所知、一些"防尘"系统通过指示风扇以错误的方向旋转几秒钟来工作、从而试图将灰尘移开并将其从其产生的位置吹出。

    另一个很好的功能是电机能够在闭环控制下启动。 假设器件具有 EEPROM、并且在旋转时显然正在测量某些电机参数、器件是否可以存储来自"上一个器件旋转"的数据并使用该数据来启动闭环而不是打开? 这可能过于复杂、无法使控制系统正常工作、但理论上、它应该为终端系统提供更大的自由度。 例如在部分负载下启动、或在启动时允许更大的惯性负载。 也许这只是一厢情愿的想法、并将部件变成了一种不是这样的东西!