Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700
主题中讨论的其他器件: DRV2700
大家好、
我想在以下设置中使用 DRV2700EVM:
- VIN 电源:J2 @ 3V3和 JP10、JP11设置为 VIN
- 单端输入(将稳压电压电源 0V 连接至3V3 @ TP7 +、TP8 GND)
- 单端输出、TDK PowerHap 2.5G 压电式连接至 OUT+/ GND
- 无 MSP 交互:跳线 JP5、JP5开路
- BST 设置为83V
- 增益:测试了扩散增益
- JP12被置位
连接压电式时、压电式会产生较大的噪声、输出电压会随尖峰/音频频率降至0V)。 另一个压电也不起作用。
当我移除压电并测量输出电压时、存在一个依赖于增益的偏移电压、例如40V @ 40.7dB。 将输入电压从0V 缓慢增加到3V3将部分工作:40V 至83V 的电压范围按预期工作:-)
我想知道我是否错过了什么? 或者我出了什么问题?
有什么建议?
BR
Niels