This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:配置问题或缺陷?

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687003/drv2700evm-configuration-issue-or-defect

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

大家好、

我想在以下设置中使用 DRV2700EVM:

  • VIN 电源:J2 @ 3V3和 JP10、JP11设置为 VIN
  • 单端输入(将稳压电压电源 0V 连接至3V3 @ TP7 +、TP8 GND)
  • 单端输出、TDK PowerHap 2.5G 压电式连接至 OUT+/ GND
  • 无 MSP 交互:跳线 JP5、JP5开路
  • BST 设置为83V
  • 增益:测试了扩散增益
  • JP12被置位

连接压电式时、压电式会产生较大的噪声、输出电压会随尖峰/音频频率降至0V)。 另一个压电也不起作用。

当我移除压电并测量输出电压时、存在一个依赖于增益的偏移电压、例如40V @ 40.7dB。 将输入电压从0V 缓慢增加到3V3将部分工作:40V 至83V 的电压范围按预期工作:-)

我想知道我是否错过了什么? 或者我出了什么问题?

有什么建议?

BR

Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    感谢您联系 E2E。 我们已经使用 TDK PowerHap 系列进行了许多实验、并且我们的器件能够将2.5G 压电式驱动至其最大能力。 您的设置有一个问题。

    DRV2700是一款全差分放大器、因此输出偏置为 V_BST/2、以改善 CMRR。 这意味着当器件关断(使能被拉至低电平)时、输出将偏置回该电平。 在本例中为~40V。 您仍然可以使用单端输入、但压电体需要在 OUT+/OUT-之间进行差分连接。 要使用单端输出、您可以按照数据表中的图36进行操作、但我们发现差动输出最适合此压电式输出。 我在下面附上了我们测试的示波器快照。

    设置:

    将升压设置为70V、我相信2.5G 的额定电压仅为60V。

    通过 TP7为 IN+提供3.3V 输入信号、您可以将 TP8接地或移除 JP_DC。

    在 OUT+/-两端连接压电体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    感谢您的快速回复。 使用差分电压输出解决了我的问题。

    BR
    Niels