This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:SYNC 和开关频率之间存在差异

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686262/drv595-discrepancy-between-sync-and-switching-frequency

器件型号:DRV595

您好!

我使用 DRV595驱动 TEC (+/-4V、3A MAX)。

首先、将驱动器配置为20dB、SLV 模式。 SYNC 输入为1MHz。 此外、FS0、1、2设置为[1 0]、1MHz。  

当我启用具有0差分输入的芯片时、芯片在没有连接任何负载的情况下会消耗5W 的热量。 我测量了输出(+/-)信号、并且从输出 引脚(电感器的驱动侧)输出的信号未同步4.3Mhz。

然后、我更改了模式配置、以便芯片 可以处于20dB/主控模式并断开同步输入(悬空)。 (FS 0、1、2配置不变、仍在1MHz 配置中)。

输出信号是我所期望的1MHz、但同步信号(现在是它的输出)是100kHz! 啊!  

我将其切换回20dB/SLV 模式、现在具有100kHz 同步输入! 然后、输出信号为1MHz、没有过多的功耗。

根据这些实验、在同步和输出信号之间似乎有一个系数10。

现在、我有两个问题。

在  数据表中、我找不到任何关于同步和输出信号之间的系数10的说明。 这是预期的功能吗? 或者、这是我们可以使用 FS 引脚设置的东西吗?

2. 在 SLV 模式下、是否需要正确设置 FS 引脚? 这意味着它是否需要与输入同步匹配?  

谢谢、

Sukwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、
    您的实验结果是预期的。 如果您的应用中仅使用了一个器件、请在主模式下使用。 如果使用了1个以上的资源、并且您确实希望同步它们、则可以将一个器件设置为主模式、将其他器件设置为从模式(您也可以将所有这些器件设置为主模式)。 主器件输出时钟连接到从器件上的同步时钟输入。 通常、从器件的数量小于5。 请勿将外部同步时钟(仅来自主同步时钟输出)用于从模式器件。 在从模式和主模式下、都需要正确设置 FS 引脚。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    1.我们为什么不使用外部 SYNC 信号来驱动器件? 我使用来自板载 FPGA 的外部 SYNC 信号(而不是来自其他 DRV595)来同步器件、但到目前为止工作正常。
    2.同步输入与开关频率之间的相关性是什么? 默认设置为10倍(同步100kHz -> 1MHz 开关)吗? 或者、这是我们可以更改的东西吗?
    对于这些 FS 引脚、正确设置意味着什么? 例如、如果设计处于主模式、并获得100kHz 同步信号以获得1MHz 开关频率、那么 FS 引脚的正确配置是什么? 如果 FS 引脚配置处于主模式、是否与开关频率完全独立?

    谢谢、
    Sukwon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sukwon、
    感谢你的答复。 不建议使用外部同步输入是出于安全、性能和可靠性考虑。 错误的同步时钟可能会导致性能损失和不稳定。 同步时钟为~100kHz、更改从器件输出 PWM 时钟频率的正确方法是对 fs0~FS2上的电压进行编程、而不是更改同步时钟频率。 数据表第5页的表格显示了 PWM 频率与 fs0~FS2设置之间的关系。
    此致、
    郑少文