请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV595 您好!
我使用 DRV595驱动 TEC (+/-4V、3A MAX)。
首先、将驱动器配置为20dB、SLV 模式。 SYNC 输入为1MHz。 此外、FS0、1、2设置为[1 0]、1MHz。
当我启用具有0差分输入的芯片时、芯片在没有连接任何负载的情况下会消耗5W 的热量。 我测量了输出(+/-)信号、并且从输出 引脚(电感器的驱动侧)输出的信号未同步4.3Mhz。
然后、我更改了模式配置、以便芯片 可以处于20dB/主控模式并断开同步输入(悬空)。 (FS 0、1、2配置不变、仍在1MHz 配置中)。
输出信号是我所期望的1MHz、但同步信号(现在是它的输出)是100kHz! 啊!
我将其切换回20dB/SLV 模式、现在具有100kHz 同步输入! 然后、输出信号为1MHz、没有过多的功耗。
根据这些实验、在同步和输出信号之间似乎有一个系数10。
现在、我有两个问题。
在 数据表中、我找不到任何关于同步和输出信号之间的系数10的说明。 这是预期的功能吗? 或者、这是我们可以使用 FS 引脚设置的东西吗?
2. 在 SLV 模式下、是否需要正确设置 FS 引脚? 这意味着它是否需要与输入同步匹配?
谢谢、
Sukwon