请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 大家好、团队成员
要测量 DRV8702-Q1中集成放大器的 VIO、VSP=VSN=0V。 那么 VSO 应该是 VIO 乘以 Av. 是这样吗?
顾名思义、输入失调电压是指运算放大器输入。 所有误差源都会实现这一点、因为任何误差源产生的实际输出都取决于电路的闭环增益(ACL)、如误差源所示。 因此、VIO 必须乘以 ACL、才能使同相电路以输出为基准。
我想再次确认数据表中的描述:
在公式1中、VIO 是否应乘以 AV? 否则、假设 VIO 为50mV、则会超出10mV 的最大值。
在公式2中、VIO 是否也应乘以 AV? 下面的说明:VSO 应该是 VIO 乘以 Av.