This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:VIO 测量

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686370/drv8702-q1-vio-measurement

器件型号:DRV8702-Q1

大家好、团队成员

要测量 DRV8702-Q1中集成放大器的 VIO、VSP=VSN=0V。 那么 VSO 应该是 VIO 乘以 Av. 是这样吗?

顾名思义、输入失调电压是指运算放大器输入。 所有误差源都会实现这一点、因为任何误差源产生的实际输出都取决于电路的闭环增益(ACL)、如误差源所示。 因此、VIO 必须乘以 ACL、才能使同相电路以输出为基准。

我想再次确认数据表中的描述:

在公式1中、VIO 是否应乘以 AV? 否则、假设 VIO 为50mV、则会超出10mV 的最大值。

在公式2中、VIO 是否也应乘以 AV? 下面的说明:VSO 应该是 VIO 乘以 Av.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    我们将在周一进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    在等式1中、VIO 应乘以 Av.  

    在等式2中 、与等式1相同、 VIO 也可以乘以 Av.  

    当 SP 和 SN 电压为0V 时、VSO 电压是 Av.

    谢谢。