请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 您好!
我使用 DRV8308-EVM 驱动 Maxon 339267 BLDC 电机。 我想使用闭环速度控制模式以~2250 RPM 的转速驱动电机。 我遇到的问题是、电机正在非常快速地加速至全速、从而产生大启动电流、如下所示:
紫色走线是从12V 电源流入评估板的电流、黄色走线是 FGOUT 引脚。 此2A 启动电流在我的应用中是不可接受的。 我可以尝试提升我的命令速度以获得我想要的加速度曲线、但我无法找到一组在低速(~250 RPM)和我所需的运行速度(~2250 RPM)下工作的增益。 我的寄存器设置如以下两幅图像所示:
是否可以找到一组控制器参数、使我对步进速度输入做出缓慢、良好的阻尼响应、从而避免出现大启动电流?
谢谢、
Dustin