This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:闭环模式下的加速和启动电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686313/drv8308-acceleration-and-startup-current-in-closed-loop-mode

器件型号:DRV8308

您好!

我使用 DRV8308-EVM 驱动 Maxon 339267 BLDC 电机。 我想使用闭环速度控制模式以~2250 RPM 的转速驱动电机。 我遇到的问题是、电机正在非常快速地加速至全速、从而产生大启动电流、如下所示:

紫色走线是从12V 电源流入评估板的电流、黄色走线是 FGOUT 引脚。 此2A 启动电流在我的应用中是不可接受的。 我可以尝试提升我的命令速度以获得我想要的加速度曲线、但我无法找到一组在低速(~250 RPM)和我所需的运行速度(~2250 RPM)下工作的增益。 我的寄存器设置如以下两幅图像所示:

是否可以找到一组控制器参数、使我对步进速度输入做出缓慢、良好的阻尼响应、从而避免出现大启动电流?

谢谢、

Dustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    我很难为您的系统推荐整个速度范围的参数。 通常、根据电机和机械负载来确定最佳设置是一个实验过程。 当您找到适合低速运行的良好参数时、您在高速运行时会看到什么问题、反之亦然? 您是否已查看 EVM 用户指南中的调优过程?

    产生大电流的原因是电机在启动时基本上处于停滞状态。 您将看到大电流、直到速度达到反电动势与电源电压保持平衡的程度。 如果可能、您可以在步进速度输入条件下使用较低的电源电压。

    我的第二个建议是限制启动电流、使用更大的感应电阻器。 DRV8308将检测电阻器的电流与内部基准进行比较、并且当检测引脚上的电压超过内部基准电压时、它停止驱动。

    我的第三个建议是使用大容量电容器。 在启动期间、电机将从电容器而不是电源汲取电流。