This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:用于128微步进的 DRV8825

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686191/drv8825-drv8825-for-128-microstepping

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8881

我是否可以使用连接到 AVREF/BVREF 的外部 DAC 来实现128微步进? 或者另一个 DRV8xxx 对我来说是可以的、
如果是,请给我更详细的解释,谢谢!
步进电机规格24V/2A (连续1.9A)。  

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明