请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 主题中讨论的其他器件:DRV8881
我是否可以使用连接到 AVREF/BVREF 的外部 DAC 来实现128微步进? 或者另一个 DRV8xxx 对我来说是可以的、
如果是,请给我更详细的解释,谢谢!
步进电机规格24V/2A (连续1.9A)。
谢谢、致以诚挚的问候
苏杰明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
我建议使用具有 DAC 的128微步进使用 DRV8881。
请参阅应用手册 《采用 DRV88xx 系列的高分辨率微步进驱动器》。 尽管它没有提到 DRV8881、但它描述的技术仍然适用。